This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:SN74LVC1G07DCKR 详细信息

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/925351/sn74lvc1g07-sn74lvc1g07dckr-details

器件型号:SN74LVC1G07

你(们)好

我们对在系统中使用 SN74LVC1G07DCKR 感兴趣、但我们对 Vcc=3.3V 电源时的输入和输出电流有一些疑问、我可能错过了数据表中的一些信息:
输入"A"需要多少电流才能使信号正常工作,输出"Y"提供多少电流?
我发现输入'A'为+/- 5µA、输出 Y 为24mA、但我宁愿与您一起确认。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、对于该器件、输入电流(符号 I_I)为+/- 5uA、并且器件的电流吸收能力(符号 I_OL)为24mA @ V_OL = 0.55V 和16mA @ V_OL = 0.4V。

    谢谢!

    乍得克罗斯比