This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:输出端口 B 有时可以#39;t 被下拉。

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/925203/txb0108-outpuy-portb-sometimes-can-t-be-pull-down

器件型号:TXB0108

大家好、

有一个问题使我感到困惑。 有人可以给我一些建议吗?  

该应用程序如下所示:

  1. VCCA=1.8V、VCCB =3.3V
  2. 使用 GPIO 控制引脚10 (Porta.8)以生成触发信号。
  3. 引脚11 (portB.8)为输出、通过一个100k Ω 上拉电阻器连接到模块。
  4. GPIO 输出模式可通过软件设置为上拉模式或下拉模式。

 GPIO 配置: 下拉模式、驱动电流2mA

 问题: 当触发信号变为低电平时、输出将为低电平(0.3V)或1.5V (无法下拉)。

       当配置 GPIO 驱动器电流6mA 或8mA 时、输出可一直下拉至0.3V。

数据表显示输入电流必须>2mA。 您能否解释如何选择驱动电流以确保输出可下拉?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何长迹线、连接器或电缆? 这些会导致振荡。

    您是否使用万用表或示波器进行测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Allen、

    您能否提供输入和输出的一些示波器截图? 我想了解工作信号以及有问题的信号是什么样子的。