This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH8T245:延迟时间计算

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH8T245, SN74LVCH16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/924024/sn74lvch8t245-delay-time-calculation

器件型号:SN74LVCH8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVCH16T245

您好!

 在更改 DIR 信号时、我不确定 SN74LVCH8T245的最大传播延迟。 例如:我的 Vcca=5V、Vccb=3.3V。 初始数据流方向为 A 到 B (DIR=HIGH)。 如果我将 DIR 更改为低电平、在 A 侧反射 B 侧信号需要多长时间?

数据表规定、

我在这里有两个问题。

1) 1)我不确定应该考虑哪个方程? 是1还是2、还是两者。

2) 2)我们看到禁用 B 端口(tpLz/tpHz)的延时时间和正常信号传播延迟(TPLH/tpHL)。 启用 A 端口是否需要延时时间?

数据表规格还指出、

3) 3)如果 tpzH (或) tpzL 是从我们更改 DIR 信号并在所需端获取输出信号的时刻开始的总延迟(根据第一个屏幕截图)、为什么 tphZ/tpLz (~8ns)被指定的值大于 tpzH /tpzL (~6ns)。 请帮助我正确理解。

谢谢、此致

穆苏塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次附加屏幕截图和相应的数据表章节编号、因为它们未显示。

    第一张屏幕截图:第9.2.2.1节中的公式

    第二张屏幕截图:开关特性从3.9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如逻辑图所示、两侧的输入缓冲器始终处于活动状态。 因此、更改 DIR 输入只会禁用和启用输出缓冲器。 因此、从 DIR 更改为低电平直到 A 引脚输出信号的时间为 tPZx

    然而、B 输入上的值由有源 B 输出决定。 如果外部器件施加的新值与旧值不同、则总时间为 tPxZ 加上传播延迟(tPLH 或 tPHL)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明。

    对于 SN74LVCH16T245、为了获得最坏情况 tpzx、如果我添加 tpxz 和 TPLH/tpHL (或)、我可以直接从数据表的"开关特性"中获取它。 因为总和和数据表中给出的总 tpZX 值是不同的。

    谢谢、此致

    穆苏塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是两种不同的情况。 因此、在最坏的情况下、取较大的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否建议是否有其他双向缓冲器可提供比这更低的传播延迟。

    谢谢、此致

    穆苏塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在5V 时、LVC 是最快的逻辑系列。 如果您的电压最高为3.3V、AXC 转换器的速度会更快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明。

    最后一个问题。 使用 OE 线路启用和禁用电平转换器的延时时间是多少? 是 tpZx 还是 tpXz?

    谢谢、此致

    穆苏塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就规格而言、DIR 和 OE 之间没有差异