This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:问题:此状态栅极的仿真结果不正确、与与与门的高电阻状态结果相同。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126, SN74LVC1G125, SN74LVC1G17, SN74LVC1G32, SN74LVC1G08, SN74LVC1G02, SN74LVC1G00, SN74LVC1G14, SN74LVC1G04, TINA-TI, SN74HC125, SN74LVC1G18, SN74LVC1G66, SN74LVC1G79, SN74LVC1G175, SN74LVC1G373, SN74LVC1G374, SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/921659/sn74lvc1g126-problem-the-simulation-results-of-thi-state-gate-are-not-correct-the-result-about-high-resistance-state-are-same-with-an-and-gate

器件型号:SN74LVC1G126
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G125、 SN74LVC1G17、 SN74LVC1G32、 SN74LVC1G08、 SN74LVC1G02、 SN74LVC1G00、 SN74LVC1G14、 SN74LVC1G04、 TINA-TI、 SN74HC125、 SN74LVC1G18、 SN74LVC1G66、 SN74LVC1G79、 SN74LVC1G175、 SN74LVC1G373、 SN74LVC1G374、 SN74LVC1G3157

问题:该状态栅极的仿真结果不正确、与与与门的高电阻状态结果相同。

在测试中、Kicad 和 Ngspice 用作仿真平台、sn74lvc1g126的 SPICE 模型从 TI 官方网站下载、然后重命名为 sn74lvc1g126_TI_Office.txt。 用于此状态栅极模型的 sn74lvc1g126_SOT235_TI.lib 通过重新排序引脚序列来获得。

我根据图1设置部件符号。 当我第一次运行仿真器时、错误消息如图2所示。 我检查了官方 SPICE 文件、发现两个地方似乎存在问题、如图3所示。 然后、我尝试修改数据、将3更改为3.6、如图4所示、然后运行仿真器以获得图5所示的结果。 但是、此结果不正确。 这是与门的结果、而不是高电阻状态的结果、高电阻状态应为值为4.5V 的水平线。

同样的问题也出现在具有官方 SPICE 文件的 sn74lvc1g125的仿真实验中。 我不知道问题在哪里。 我想可能有三种可能:

1. TI 官方 SPICE 文件中可能存在一些错误。

2. TI 官方 SPICE 文件、KiCad 和 Ngspice 之间存在一些兼容性问题。

3.我没有正确使用仿真平台和官方 SPICE 文件。 但是、TI 官方 SPICE 文件、例如 sn74lvc1g00、sn74lvc1g02、sn74lvc1g04、sn74lvc1g08、sn74lvc1g14、 sn74lvc1g17、sn74lvc1g32采用相同的方法进行测试、并获得正确的结果。

我想知道 sn74lvc1g126或 sn74lvc1g125的仿真问题在哪里、希望能得到您的帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将看一下这个。 您是否曾尝试仿真 TINA-TI 中的电路以查看其是否产生相同的结果?

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对 Tina TI 重复了测试、结果是一样的。 如果我的操作没有任何问题、现在我更怀疑、如果该部分的官方 PSpice 文件中存在一些问题:该状态栅极最重要的高电阻状态似乎未正确执行。

    我想听听你的意见。谢谢!

    nu  ^ć_^ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我花一些时间、然后再回到这个问题上。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到了解决方法。 我将在网上修复模型、但与此同时、您可以通过执行以下操作来修复它:

    在.cir 文件中、搜索以下行:
    采用 OEZ VCC VEE 输出的.SUBCKT LOGIC_TRI_State_OUTPUT_HC_1i_and_Tristate_CMOS_SN74HC125

    在该子电路中、注释掉 lout

    这应该只保留跨导(一旦 OE 被切换、此跨导将切换至0)

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这个问题已经被发现、希望我能很快在官方产品页面上下载更新的 PSPICE 文件。 请不要忘记、SN74LVC1G125的 PSPICE 模型存在相同的问题、需要加以纠正。

    SN74LVC1Gxxx 系列逻辑门组件在数字电路的仿真和验证中非常基本。 我很高兴看到 TI 公司为其中的大多数人提供了所谓的行为 PSPICE 模型。 但是、以下组件仅提供 HSpice 或 IBIS 模型、TINA-TI 似乎无法使用它们。 因此、即使是与这些组件相关的简单电路仿真也无法完成。

    SN74LVC1G18 -单路多路解复用器
    SN74LVC1G66 -单路双向模拟开关
    SN74LVC1G79 -单路 D 触发器
    SN74LVC1G175 -具有异步清零功能的单路 D 触发器
    SN74LVC1G373 -单路 D 锁存三态输出
    SN74LVC1G374 -单路 D 触发器三态输出
    SN74LVC1G3157 - SPDT 模拟开关

    我不知道为什么。 如果没有技术问题、我强烈建议 TI 提供支持 Tina-TI 的 Behavioral PSPICE 模型、以支持这些组件、并希望您能向公司的相关部门反馈这一愿望。 谢谢!

    nu  ^ć_^ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了保持较短的时间、D-Flip 触发器或任何与状态机相关的模型都很难在 Spice 中建模。 SPICE 旨在对模拟电路进行建模、在尝试对数字电路进行建模时可能有点不准确。

    找到可靠创建这些 D-Flip 模型的方法后、我将努力将其发布到网络上、但需要一段时间。

    实际上、我很惊讶地看到 SN74LVC1G18没有模型、我将在网上下载该模型。

    如果您没有任何其他问题、能否将此主题标记为已解决? 这确实会帮助我。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chad

    由于 这是我第一次使用此 TI 技术论坛、因此我不知道之后必须点击"Resolved"绿色按钮(T_T)... 总之、非常感谢您的热情和工作。 如果将来遇到任何问题、我会再次向您咨询。

    此致

    nu  ^ć_^ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在一周的外出旅行结束时,我记得没有做任何事情,因此根据 TI 工程师 Chad Crosby 的建议:

    删除 PSPICE 文件中子电路(突出显示)中的"lout"行。

    同样、这次的结果似乎是正确的。

    顺便说一下、如果仿真器是 ngspice 而不是 Tina-TI 或 LTSpice、则仍然需要修改两个"3V"问题。

    如果上拉电阻 器选择1K 而不是100k、  则高电阻状态的输出电平将非常接近5V