This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:用例问题

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/925006/sn74avc4t774-use-case-question

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774

您好!

我对 SN74AVC4T774PWR 有疑问。 在 DIR1、DIR2、DIRx、DIR4 =‘0’(从 B 到 A)且 VCCB = 3.3V 且 VCCA = 0V 的情况下。

在本例中、B1、B2、B3、B4引脚将是什么? 它是否会用作输入(高阻抗)?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 引脚由 VCCA 供电、因此其值无效。 但当 VCCA 接地时、所有 I/O 均处于高阻抗状态。

    请注意、SN74AXC4T774是 SN74AVC4T774的改进版本。