This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G07-Q1:设计输入和输出翻转的 PCB。 请求帮助查找可在当前 PCB 上替换的选项。

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G07-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/924601/sn74lvc3g07-q1-pcb-designed-with-input-and-output-flipped-requesting-help-finding-an-option-to-replace-on-current-pcb

器件型号:SN74LVC3G07-Q1

大家好、我不小心使用了下载的封装、导致 SN74LVC3G07-Q1的输入和输出翻转。 我希望有人能帮助我找到类似的封装产品、使输入和输出相反。 封装尺寸为 VSSOP-DCU。

目前、它具有引脚1、3和6作为输入。 各自的输出为引脚7、5和2。  

我希望找到一个器件、该器件将引脚8保留为 Vcc、引脚4保留为 GND、但具有7、5和2的输入引脚。 输出引脚为1、3和6。  

我对 PCB/硬件设计比较陌生。 因此、如果您甚至可以建议一种自行查找此类解决方案的方法、我将不胜感激。 此处的目标是对当前 PCB 进行返工、当然、在未来的任何新设计中都要解决此误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三路缓冲器从一开始有点不寻常。 没有您需要的器件封装尺寸。

    您可以使用软木导线按手部死虫类型焊接芯片、或创建适配器 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我们有大约27 AWG 导线用于螺线管。 我将尝试使用它。 如果27 AWG 不工作、我还在路上使用硅树脂粘合剂(用于固定所有部件)和30 AWG 导线。

    用于将三个霍尔效应传感器输出从5V 转换为3.3V 兼容逻辑的三路缓冲器。 电路板本身是用于 BLDC 电机的栅极驱动器。