This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:具有1的缓冲器件。 带电插入2.delay 时间<0.5ns 3.differential 输入&输出(可选)

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74AUC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/924839/sn74lvc1g17-buffer-device-with-1-live-insertion-2-delay-time-0-5ns-3-differential-input-output-optional

器件型号:SN74LVC1G17

大家好、

我们正在寻找具有 以下特性的缓冲器产品。(紧急 要求)

1、带带电 插入功能

2.delay 时间<0.5ns

差动 输入和输出(可选)

您能否帮助推荐   此处适用的解决方案? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    如果您正在寻找与此帖子中标记的 SN74LVC1G17类似的器  件、则 SN74AUC1G17具有相同的功能、Ioff 和延迟时间小于0.5ns。  

    最棒的
    艾伯特