This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT365:CD74HCT366的替代产品

Guru**** 2893190 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/924400/cd74hct365-replacement-of-cd74hct366

器件型号:CD74HCT365
主题中讨论的其他器件:CD74HC366

大家好、

我写此文章是为了询问 CD74HCT366为何缺失? 似乎我们唯一的选择是 CD74HC366、但客户更喜欢 TTL 逻辑、因为他们使用的是3.3V 输入和5V 输出。

谢谢,

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我不认为它丢失了、我只是认为我们没有使用过该器件。 遗憾的是、我们没有满足该要求的解决方案。