This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4046A:SN74LV4046A

Guru**** 2510995 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/921084/sn74lv4046a-sn74lv4046a

器件型号:SN74LV4046A
主题中讨论的其他器件:CD74HC4046A

你(们)好

现在、我将其仅用作相位比较器(意味着我不使用其 VCO)。在我的批准中、在 cixo 时钟上还有另一个 VCXO。然后、当我将相同的 VCXO 时钟放入每个 SIGin 和 Comp_in 时、PCout 将如何工作?

换句话说、在我的批准中、由该 IC 控制的 VCXO 和使参考时钟处于相同状态。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件具有三个独立的相位比较器(PC1、PC2、PC3)。 数据表的第11页对每种情况进行了说明、复制如下:

    该器件旨在与 CD74HC4046A 非常匹配、后者具有相当详细的内部工作方框图。 复制位置:

    当信号应用于 SIG_IN 并将时钟应用于 COMP_IN 时、所有三相比较器同时处于活动状态。 通常、只需要一个的输出。

    如果输入信号都是占空比为50%的方波、我建议使用 PC1、因为它最可靠、最简单。 SIG_IN 和 COMP_IN 将进行频率匹配、但根据设计、相位差为90度。

    如果输入信号的占空比不是50%、则必须使用另外两个 PCS 中的一个。

    PC2将匹配信号的相位和频率。 PC2使用基于内部计数器的三态输出方法。  SIG_IN 上的较高频率将导致输出被驱动为"高"、而 COMP_IN 上的较高频率将导致输出被驱动为低电平。 在这些状态之间、输出将处于高阻抗状态。

    PC3的工作原理与 PC2类似、但它使用两态输出、仅在"高"和"低"输出之间。 这是一个更可靠的系统、但也会消耗更多的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    现在我 只使用 PC2、因为我需要0.3~3.0V 范围内的 PLL 锁定电压。

    我 认为它就像附加的 curcit 设计。

    当生成基 准时钟信号( 输入到 COMPin) 且由该 IC 控制的 VCOX 时、 我 想它可能永远不会被锁定。

    由于  VCOX 生成的基准频率 更快(或更慢)、因此 同样由同一 VCOX 生成的 SIG 将更快(或更慢)。

    您对此有何看法?

    它可以锁定还是不锁定?

    e2e.ti.com/.../4705.PLL-curcit.pptx

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个注释-我建议将引脚5 (INH)连接到 VCC、以在使用相位比较器时禁用振荡器并防止额外的功耗/噪声。

    如果输入具有明显不同的频率,这应该是 PC2工作的理想选择--它根据它“受”的上升沿数运行,因此频率差异较大有助于它快速进入纠正频率差异的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San

    感谢你的帮助。

    我将 INH 连接到 VCC、并检查 PC2产生的信号是否发生变化。  

    BR、
    Taku Kato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

    我想我可能会误解-我认为您尚未构建此电路。  您是否说此电路已经构建、无法正常工作?

    如果是、您能否共享输入和输出信号的示波器快照? 引脚3 (COMP_IN)、13 (PC2_OUT)和14 (SIG_IN)应该足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢你的答复。

    我 已经构建了这个电路。

    当我使用'LRCK'信号 进入  COMP_IN 时、它的工作效果不好。

    我向您发送信号图像。

    BR、
    Taku Kato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

    由于每个时钟边沿上的振铃、COMP_IN 和 SIG_IN 看起来都有多个触发器、这可能会导致问题。 由于这是一个边沿触发相位比较器、因此每个边沿都会更改输出的状态、并可能导致输出无法锁定。

    该系统中似乎还有大量噪声、这也可能是一个因素。

    似乎 SIG_IN 和 COMP_IN 超过了器件输入电压的绝对最大额定值(Vcc + 0.5V)

    您可以尝试使用输入端的 RC 滤波器来清除信号-我将以22欧姆和22pF 的值开始、以防止信号边缘过慢、同时仍提供一些振铃减少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ermrys-San

    感谢你的答复。

    我 将 INH 设置为高电平、并使用缓冲电路、  它工作正常。

    感谢你的帮助。

    BR、
    Kato Taku