This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在一个封装中是否有任何与驱动器和接收器集成的 IC?

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E, AM26LV31E, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/923270/is-there-any-ic-integrated-with-driver-and-receiver-in-one-package

主题中讨论的其他器件:AM26LV32EAM26LV31ETHVD1500

四个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要哪种类型的驱动器和接收器?  RS-232?  RS-485? LVDS?  通信是半双工(通过同一根导线传输和接收)还是全双工(使用单独的导线)?

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS422

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    半双工

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Longfei、

    感谢您的说明!

    RS-422通常使用单向(单工)配置、因此我们的器件不会在同一 IC 中组合驱动器和接收器功能。  对于四通道驱动器、您可以考虑使用 AM26LV31E;对于四通道接收器、您可以考虑使用 AM26LV32E。  可以将它们放置在同一 PCB 上、并在 IC 之间共享总线信号线、以创建半双工功能。

    我们还有您可以考虑的单通道收发器。  一个示例是 THVD1500。  其中四个 IC 可为您提供四路驱动器和接收器功能。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要一个 PCB 中硬件的驱动器和接收器功能、这些功能由软件配置、而不是 由硬件选择的驱动器或接收器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提到的器件将支持这一点。 它们具有针对驱动器和接收器功能的独立使能控制、可由 GPIO 线控制。

    .Max