This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45:逻辑转换支持的最大频率为3.3V 至1.8V?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/924038/sn74axc1t45-maximum-frequency-supported-for-logic-translation-from-3-3-v-to-1-8-v

器件型号:SN74AXC1T45
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1T45

您好!  

对于50MHz 的 SPI 运行、我希望将电压从3.3V 转换为1.8V。 请尝试回答我的以下问题:

更好的做法是 :SN74LVC1T45或 SN74AXC1T45

2.上述两个 IC 的最大频率值是多少。

谢谢、此致

Amol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amol、

    有关翻译建议、请参阅以下常见问题解答:

    至于速度、我认为这篇文章应该有助于:

    谢谢!

    乍得克罗斯比