This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2244A:SN74LVC2244A 扇出功能

Guru**** 1120820 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2244A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/923892/sn74lvc2244a-sn74lvc2244a-fanout-capability

器件型号:SN74LVC2244A

尊敬的 专家:

我对 SN74LVC2244A 有一些看法。

我想使用此芯片通过 短 FPC 电缆(10cm) 将信号从1个输入扇出到另一个电路板的20个输出。

信号速率小于1M。

还有6个信号器件、它们也可以从1个输入扇出到20个输出。

为了轻松进行布局、我推测会使用  SN74LVC2244A (VCC=2.5V)。

我阅读了数据表,但 没有看到输入电流相关规格:输入电流低最大规格和 输入电流高最大规格

我想使用 IOH/IIH 、 IOL/IIL 来计算扇出 能力。

非常感谢!

Alex  

13011010317

guowang.li@quantum-qtm.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Alex、

    数据表第7.5节中的输入电流规格为 II。