This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC541A-EP:热性能信息

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/920854/sn74lvc541a-ep-thermal-information

器件型号:SN74LVC541A-EP

您好!  

你好。 我希望你能做得好。  

我们的客户希望使用 SN74LVC541AQPWREP、但是他们希望知道 该器件的 μ RθJC 和 μ RθJB、因为数据表中未提供该器件。  

希望您能帮助我们提供这些信息。  

谢谢、确保安全。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我已发送温度信息请求。 它应该在接下来的2-4天内回来。

    最棒的
    徐伟业

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    感谢您的回答。  

    我想知道此请求是否有更新。 如果您能告诉我这方面的进展、我将不胜感激。  

    谢谢你。 保持安全、度过美好的一天。  


    此致、  

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick

    仍在等待结果、很抱歉耽误你的时间。 我会在他们一进来就告诉你。

    最棒的
    徐伟业

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、  

    感谢您的持续支持。 我将等待您的更新。 保持安全。  

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、  

    你好。  

    我想知道此请求是否有更新。 期待您的回应。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    这是热请求的要点、似乎我过于乐观。

    1. 周转时间为1至2周、但通常为2至4天

      我一直在留意它的出现、并会尽快告知您。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    最棒的

    徐伟业

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    以下是所请求的热性能:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):

    106.2

    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值):

    46.5.

    Result - Theta JB (标准数据表值):

    57.5.

    结果- psi JT (标准数据表值):

    8.3.

    结果- psi JB (标准数据表值):

    57.1

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值):

    不适用

    最棒的
    徐伟业