This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT126:SPICE 模型和行为 SPICE 模型之间有何差异?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT126, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/923388/sn74ahct126-what-is-the-difference-between-spice-model-and-behavioral-spice-model

器件型号:SN74AHCT126
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我正在寻找 适用于 SN74AHCT126 的 TINA-TI 模型、并找到了行为 SPICE 模型。

我想知道什么是行为 SPICE 模型。

我的问题是:

  • 行为 SPICE 模型与正常 SPICE 模型是否不同?
  •  是否有适用于 SN74AHCT126的 TINA-TI 模型?

此致、

Kurumi Hasegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    行为模型可对行为进行建模、即当 OE 被拉至低电平时、它会禁用输出。

    但无论如何、这就是 SPICE 模型应该执行的操作、因此描述中是否存在"行为"一词并不能真正告诉您任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解、它基本上是相同的。

    感谢你的帮助。