This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVTH244A:需要了解 ESD 保护电路和额定值

Guru**** 2605035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/923286/sn54lvth244a-need-to-know-about-esd-protection-circuitry-and-rating

器件型号:SN54LVTH244A

该器件可能会受到类似于 HBM ESD 事件的异常电压条件的影响。 在1-2微秒的持续时间内、条件可被表征为+/-25V、受大约100欧姆的源阻抗限制。 最后、我只需要知道该器件是否具有连接到 VCC 或 GND 引脚的钳位机制。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    绝对最大额定值表指示器件的输入和输出端口都有负钳位二极管。

    该器件的 HBM 额定值为2000V