This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HCT245:引脚说明

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54HCT245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/923234/sn54hct245-pin-description

器件型号:SN54HCT245

您好!  

你好。 希望一切都好。  

我们的客户希望使用 SN54HCT245、但在数据表中、引脚说明和引脚分配非常令人困惑。 在表中、显示引脚 B8是"通道1端口 B"、B7是 "通道2端口 B"等。 如果您能帮助我们验证这是错误还是正确、我将不胜感激。  




谢谢、祝您愉快。  


此致、  

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    表中的引脚说明列不正确。 A1对应 B1、A2对应 B2等

    我将着手修改此数据表。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有74xx245器件都具有标准引脚排列。 "描述"列错误;A1转至 B1等