This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:有关测试波形的问题

Guru**** 2800665 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/923054/txs0102-question-about-testing-waveform

器件型号:TXS0102

大家好、

我的客户设计了电压电平转换器并看到奇怪的波形。

他们需要知道原因。

首先、提供 VCCB93V3)电源、然后提供 VCCA (1V8)。 他们会看到信号将拉低一段时间、然后拉高。

您能否告知蓝色波形拉低周期的原因?

  • 红色:CD_3V3 -> TXS0102 B2
  • 黄色:LED_1V8 -> TXS0102 VCCA
  • 蓝色:CD_1V8 -> TXS0102 A2

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 隔离功能仅在一个电源接地时工作。 当 VCC 高于0V 但低于建议运行条件(1.65V)中规定的最小值时、不保证正常运行。

    为了确保 I/O 被禁用、将 OE 拉至低电平。