This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCR2245A:缓冲器的输入电阻或输入电流如何影响输入电压?

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/922487/sn74lvcr2245a-how-the-buffer-s-input-resistance-or-input-current-affect-the-vin

器件型号:SN74LVCR2245A

此电路用于检测电路板2是否已连接。 连接时输出逻辑0、断开时输出逻辑1。

断开时、Vin 为5V、缓冲器可输出逻辑1。

连接时、有一个上拉和一个下拉电阻器连接到缓冲器输入。
但是、输入电压不会根据电阻值进行分压、这会受到芯片内部阻抗的强烈影响。
当 r1=100k、r2=1k 时、Vin=2.45V;
当 r1=10K、r2=1k 时、Vin=0.84V;
当 r1=10K、r2=100 Ω 时、Vin=0.1V。
仅当 Vin 小于0.8V 时、才会输出逻辑0。

我想知道输入电阻或输入电流如何影响 Vin、以及如何匹配电阻以稳定输出逻辑1和0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了使我们的器件能够将电压识别为逻辑低电平、您需要遵循第7.3节中的建议运行条件。 (特别是 VIL 规格)

    因此、假设此器件由3.3V 电源供电、则需要小于或等于0.8V 的电压

    虽然该器件的输入最初确实消耗电流、但它是标准 CMOS 输入、不应消耗电流。 我需要查看原理图和波形、因为我不能确切确定您的电阻分压器为什么不工作。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板1和电路板2之间的距离约为50cm、信号变化速度不快、通电时保持0.84V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个电路板的接地端是否也已连接?

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何控制收发器的 DIR 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,连接了两个板的接地端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方向从 B 到 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何控制 DIR 引脚? 直接连接到 GND、使用下拉电阻器或使用 GPIO?