This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:无法驱动 PCIe 时钟请求(CLKREQ#)信号

Guru**** 2546130 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXB0304, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/919236/txb0304-not-able-to-drive-pcie-clock-request-clkreq-signal

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件:TXS0104ELSF0204

大家好、团队、

我们使用 TXB0304RUTR 电平转换器来驱动连接到基于 PCIe 的 WLAN 模块的 PCIe CLKREQ#信号。 在模块中、引脚被定义为开漏、并建议在主机侧增加上拉电阻。

下面是我们的原理图实现。

通电时 、我们在 PCIE0_QCA_WL_CLK_REQ_N 的电平转换器的任何一侧都没有收到任何活动、因此 PCIe 的链路初始化失败。 我们已检查使能电压是否变为高电平、因此启用电平转换器似乎没有问题。 尽管我们在 A 侧增加了10k 上拉信号、但仍然保持不变。

在进一步调试期间、我们 已将 TXB0304RUTR 电平转换器替换为 TXS0101YZPR 和 WLAN、我们可以在 PCIE0_QCA_WL_CLK_REQ_N 行上看到转换、并能够执行链路初始化。  

  

您能为我们提供帮助吗:

1) 1) TXB0304RUTR 和 TXS0101YZPR 电平转换器之间的主要区别是什么?

2) 2) TXB0304RUTR 是否存在任何可能 导致 CLKREQ#行问题的时序差异?

3) 3) 对于上述问题、TXB0304RUTR 有哪些其他原因?

4) 4)为了消除硬件变化和 PCB 重新旋转、您能不能帮助我们如何使用 TXB0304RU 驱动信号?

非常感谢您的快速回复。  

此致、

Nimesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非工作电路:  

     

    工作电路:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题将在数据表的第8.4.2节中得到解答。 您不能在此应用程序中使用 TXB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经尝试在两侧上拉100K 电阻器、但行为仍然与我们发现的相同。

    此致、

    Nimesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimesh、

    对于 TXS0104E、您需要在不工作的电路中切换 U15。 解决您的问题。

    编辑:如果这不是您的选择、您能否发布输入和输出引脚的一些波形、以便我们开始故障排除过程?

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得克罗斯比、您好!

    感谢您的意见。  由于 FP 不匹配、建议的新器件无法安装在现有电路板中。

    我找到了另一个 pindrop 解决方案 IC、LSF0204RUTR、它是漏极开路类型、测试了相同的器件、但仍然面临相同的问题。

    LSF0204RUTR 可帮助您解决问题、这将是您的理想选择。 请提供您的建议

    LSF0204RUTR。

    此致、

    Nimesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimesh、

    我需要在器件附近看到一些波形、以便进行更多故障排除。 如果您无法提供 LSF 转换的示波器截图、则可以为 TXB0304提供它们。

    有关 LSF 系列转换器件的设计、请观看 Logic Minute 视频系列: https://training.ti.com/node/1139264

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得克罗斯比、您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    我们进行了以下返工:

    在上面的非工作电路中、我们已将 U15从 TXB 替换为 LSF0204、并删除了其他 R173、R174、R175和 R172。

    进行上述返工后、我们将在3.3V 侧观察1.8V 电平与 Vref A 侧(1.8V)相同的信号、而不是3.3V 电平。

    WL_EN 和 BT_EN 是由主机驱动的 GPIO、是推挽类型。  内部配置为下拉。

    您能帮我们解释为什么我们没有获得3.3V 电平信号吗? 是否需要在固件中进行配置更改或是否需要上拉?

    根据我们对 GPIO 推挽类型的理解、无需上拉、但如果我们错了、您可以纠正我们的问题。

    此致、

    Nimesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 需要在所有可作为输出的引脚上进行上拉。 请参阅 使用 LSF 系列进行电压电平转换的第5.2节