This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:应用问题

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/922852/lsf0204-application-question

器件型号:LSF0204

您好!

请检查客户问题。 谢谢。

如果 CPU 不是开漏、那么需要将一侧上拉至高电平?

2.需要遵循表3中 P3V3侧上拉电阻器的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (1)否、在这种情况下、CPU 侧不需要上拉电阻器。

    (2)该表包括建议值----这些不是要求值。

    (3) 3.3V 侧上拉电阻器将取决于2个因素-寄生电容和所需的最大数据速率。 本视频提供了详细信息: