This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:74AVC1T45与74AXC1T45

Guru**** 2505895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/922629/sn74avc1t45-74avc1t45-vs-74axc1t45

器件型号:SN74AVC1T45
主题中讨论的其他器件:74AVC1T45SN74AUC1G125

您好!

需要将电压转换器用于25MHz 时钟- 3.3V 至1.8V。

是否可以使用 74AVC1T45?  74AXC1T45的优势是什么?

艾雷兹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AXC 速度更快、上电时无干扰。

    无论如何、对于单向降压转换、您只需使用 任何具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74AUC1G125。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     74AVC1T45是否满足我对25MHz 的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erez、

    两种器件都可以在此处工作、但 AXC 器件将提供更好的性能。