请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/922629/sn74avc1t45-74avc1t45-vs-74axc1t45
器件型号:SN74AVC1T45主题中讨论的其他器件:74AVC1T45、 SN74AUC1G125
您好!
需要将电压转换器用于25MHz 时钟- 3.3V 至1.8V。
是否可以使用 74AVC1T45? 74AXC1T45的优势是什么?
艾雷兹