This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:请确认 VIL 范围0.15V 至 Vcc-0.4V 的输出行为

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/922053/txs0102-q1-please-confirm-output-behavior-for-vil-range-0-15v-to-vcc-0-4v

器件型号:TXS0102-Q1
如果输入电压介于0.15V 和 Vcc-0.4V 之间、输出状态如何?

我想知道输出是高阻抗、未定义、是高电平还是低电平、还是处于与输入电压成比例的中间电位。

我对 TI 为上述问题提供的回复并不十分清楚。是这样的,

考虑到一个触发时间周期已过期、并且如果将0.15V 至 Vcc-0.4V 的稳态值施加到输入端、则输出电压将为=未定义(不能保证它将为高电平或低电平)。请确认此陈述是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个通道都使用一个 MOSFET 进行切换。 当输入电压低于栅极电压(超过 MOSFET 的阈值电压)时、晶体管会打开、输出电压为输入电压加上晶体管上的压降。 (导通电阻的 Ω 值为20 Ω、最大值为250;在低电平状态下、由于上拉电阻器、始终存在一些电流。)

    当输入电压增加到0.15V 以上时、输出电压将增加相同的量。 当输入电压接近 Vgate−Vthreshold 时、导通电阻会增加、输出电压会增加更多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen、

    Clemens 在这种场景的功能方面做得很好、但我想将其与您原来的问题联系起来。 由于输出端的这个电压将发生变化、并且实际上不能很好地了解它将是什么(他提供了一些变量、您不会有值)、因此您的陈述非常准确、因为电压将是未定义的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我理解您对内部工作的提及。 但我不确定 Vgate 和 Vthreshold。 我检查了数据表、但找不到它。您能为我提供相同的值吗?

    实际上、我的情况就像我在 I2C 线路中使用该器件。 因此、大多数器件的额定电压为0.4V @3或4mA。因此、我想了解的是、当我在输入端提供0.4V 电压时、我可以在输出端期望的电压是多少、因为该器件的 VIL 最大值指定为0.15V、这非常严格。

    因此、从 Clemens 的回答中我知道 、只要 我能够保持晶体管导通、输入端的电压为0.4V、就不会突然跳过(按照我最初的想法、跳过 VCCA 或 VCCB)。 因此、我可以在输出端期望一些+0.4V 的差值。 (该增量将是电流 x RDS on)

    我认为、如果您能够在该电压范围内(即高于0.15V)对器件进行特性描述并在数据表中添加曲线、这将非常有用(只是一个建议)。

    此致
    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 并未提供此类信息、但我希望 Vgate 为 VCCA、而 Vthreshold 为1V