This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV541AT:关于散热焊盘

Guru**** 2810015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/921214/sn74lv541at-about-thermal-pad

器件型号:SN74LV541AT

大家好、

 

我有两个问题。

 

[第1季度]

我猜散热焊盘没有连接到 SN74LV541ATRGYR 的内部电路,因此散热焊盘没有功能。

我的理解是否正确?

 

[第2季度]

我了解必须将散热焊盘连接到电路板的 GND。

散热焊盘连接到

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    散热焊盘和基板之间没有隔离、因此不得将其连接到高于 GND 的电压。

    请参阅 [常见问题解答]在哪里可以连接逻辑 QFN 器件的散热焊盘?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、隐藏、

    下面的常见问题解答应解决这两个问题。

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/723481

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan - San、

    感谢您提供信息。

    因此、散热焊盘不会连接到内部电路。

    我的理解 是否正确?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    散热焊盘连接到 GND、但不得将其用作唯一的 GND 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan - San、

    感谢您的快速回复和信息。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、隐藏、

    我很高兴我们能够在这里有效地解决您的问题(Clemens 在这里值得更多赞扬)、您能否帮我一个忙、并将其标记为已解决、以便其他可能有类似问题的人可以看到经过验证的回答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan - San、

    很抱歉,我的回复延迟了。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏