This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74AC14:CD74AC14

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74AC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/922085/cd74ac14-cd74ac14

器件型号:CD74AC14

你(们)好

CD74AC14提到它可以:

" 以比标准 输入上升和下降压摆率慢得多的速率运行"

就每伏特的 NS 而言、其任何输入的最大 dT/dV 是多少?

我无法在数据表中找到、请。

此致

瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施密特触发输入没有上升/下降时间的上限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱明  

    非常感谢您的快速回复。

    以上 STT 在的频谱中普遍有效

    施密特触发器包括74AC14和74LVC 系列?

    TI 的某个人过去仅告诉过我这一点

    CD40106非常适合接受缓慢移动的输入。

    如果我馈电0-5V 斜坡、比如74LVC2G14、这是什么  

    我可以预期的峰值输入电流?

    谢谢、此致

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有逻辑系列中的施密特触发器件(74xx14/17/97等)都是如此。

    CD4000和 CD74HC 属于不同系列。

    CMOS 输入始终具有高阻抗;输入电流不会增加。 但是、对于不靠近电源轨的输入电压、电源电流会增加。 曲线看起来与 此处显示的曲线相似、但我无法找到 LVC 系列的此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。

    此致