This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40109B:CD40109B

Guru**** 2917070 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/921858/cd40109b-cd40109b

器件型号:CD40109B

对于以下设置、我需要澄清 CD40109B

VCC=3.3V

ABCD= VIH 3.3V

VDD=15V

ENABLE = 3.3V

请确认电平转换可从3.3V 转换到15V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将起作用。

    根据数据表、所有值都是正确的。 您为什么有疑问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    但是、我有这一疑问、因为在数据表中、仅提到 Vdd 3V-18V 建议工作电压。 我的设置的 VIL 最大值和 VIH 最小值范围也未提及。 数据表显示了 Vcc 5V/10V 和相应 VIL、VIH 的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 和 VDD 均处于建议的工作条件范围内。

    VIL 和 VIH 的额定电压为3.3V、但接近0V 或3.3V 的信号肯定是正常的。