This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4044B:CD4044B 能否在3.3V 电源下工作?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4044B, SN74AHC00, SN74AHC02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/921585/cd4044b-can-cd4044b-work-at-3-3v-power-supply

器件型号:CD4044B
主题中讨论的其他器件: SN74AHC00SN74AHC02

尽管 数据表中指定的建议运行条件表明它可以在3V 至18V 之间工作。 但数据表中的所有参数似乎都是根据5V/10V/15V 电源进行测试的。 我不确定它是否能够在3.3V 时可靠工作。 如果是、输入和输出电平仍然是 CMOS 兼容的? 例如、当由3.3V 供电时、VIL (max)应该为1V、VIH (min)应该为2.3V? 谢谢。

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在3.3V 下工作、但不保证任何电气特性。

    VIL 和 VIH 可以从其他值外推。 使用较低的栅极电压时、输出电流可能相当小、您应该只驱动高阻抗 CMOS 输入。 我不会尝试估算最大频率。

    最好使用来自其他一些逻辑系列的 R/S 锁存器、或构建两个与非门中的一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 您能否告知与 CD4044B 等效的器件? 我尝试在 TI 网站上搜索 R S 锁存器、但未看到任何其他 RS 锁存器。  

    谢谢。

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎没有3.3V RS 锁存器、因此您唯一的选择是与非门。

    您需要多少个锁存器? 多高的频率? 您是否需要施密特触发输入或三态输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要4个锁存器。 我要做的是使用锁存器或类似 IC 锁存过流、过压等主要故障 当发生故障时、我希望锁存器能够保持故障状态、直到复位信号将其清除。 因此、我不需要施密特触发输入和三态输出。 谢谢。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    四个锁存器需要八个与非门。 使用两‍个 SN74AHC00

    如果您需要高电平有效输入、或非门(SN74AHC02)。

    在任何情况下(即使是使用 CD4044B)、您都需要在上电时小心地重置锁存器。 (请参阅 [常见问题解答]锁存器件的默认输出是什么? (触发器、锁存器、寄存器)