This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC16373:IBIS 模型

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/921580/sn74ahc16373-ibis-model

器件型号:SN74AHC16373
主题中讨论的其他器件:SN74AHC373

你好  

我想使用 SN74AHC16373DGGR 器 件执行信号完整性仿真,但无法在 TI 页面上找到模型。 如果模型存在,您能否共享它?  

谢谢!  

此致、克里斯蒂安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯蒂安:

    遗憾的是、我们似乎没有该器件的模型。 但是、SN74AHC373的 IBIS 模型可能与16373的模型非常相似。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很遗憾,我看到建议的器件的 IOL 为24mA,而另一个器件的最大值为8mA;这意味着建议的器件的驱动强度可能会高得多。 尽管如此,我还是会用它来玩一个游戏。  

    谢谢!  


    此致、克里斯蒂安。