This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:VccA=VccB=3.3V 时的最大工作频率

Guru**** 2796735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/921488/sn74avc4t774-maximum-operating-frequency-on-vcca-vccb-3-3v

器件型号:SN74AVC4T774

您好!

请查看下面的客户问题。 谢谢。

您能否帮助确认芯片组可在 VccA=VccB=3.3V 条件下工作?

但我看不到 VccA=VccB=3.3V 时的最大工作频率。 我们还需要驱动电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第7.11节规定了传播延迟。 最大数据速率至少为1/2.4ns = 416Mbps。

    "驱动电流"是什么意思? 输入泄漏电流被指定为 II;输出电流被指定为 VOL/VOH 的测试条件