This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:35.800MHz 时的振荡

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/920405/txb0106-oscillation-at-35-800-mhz

器件型号:TXB0106

大家好、
根据 SIMCOM 数据表的指示、我使用该转换器将电压电平为1.8V 的 SIMCOM 模块连接到3.3V 微控制器。

有一个35.800 MHz 的振荡频率不允许运行。

我拔下了3.3V 处理器并连接了一个 USB/3.3V 转换器、在本例中、也存在振荡。
我不知道如何解决、您能给我一些提示吗?
提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dino、

    当数据线路上有很多电容时、通常会出现这个振荡。 您是否为此使用了长迹线?