This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97:整个 LVC1G 系列的 SPICE 模型

Guru**** 2588745 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G175, SN74LVC1G74, SN74LVC1G57, SN74LVC1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/920328/sn74lvc1g97-spice-model-for-the-whole-lvc1g-family

器件型号:SN74LVC1G97
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G175SN74LVC1G74SN74LVC1G57

从何处可以获取 LVC1G 系列的 TINA 兼容 Spice 模型? 具体而言、我使用的是7474触发器以及57和97门。
我已经下载了"pspice_models"和"tina_ti_spice_models"、后者有相当多的1G 系列、但我想要的没有。

感谢你的帮助
Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您尤其希望下载模型的器件是什么? 遗憾的是、我们没有一个中央文件可用于下载所有1G 设备。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好、感谢您再次光临...

    正如我在文章中所说的、我使用的是7474触发器以及57和97门。 我可以使用任何具有清零引脚的触发器上升沿、
    即 SN74LVC1G74或 SN74LVC1G175 (DBV/DCK)以及2G 版本 SN74LVC2G74DCU

    此外、如果 我的设计需要2:1多路复用器、则 SN74LVC1G57DBV 可配置多功能门以及 SN74LVC1G1G97。

    每一个祝福
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    一些背景:目前网络上提供的几乎所有 PSpice 模型都是自动生成的。 因此、没有的任何内容都必须由我手动创建。

    如果您愿意、我可以开始为 SN74LVC1G57、SN74LVC1G97和 SN74LVC1G74创建模型;但是、可能需要一个月左右的时间才能为您准备好所有这些模型。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,亲爱的,我想在一两周内把我的 PCB 封装起来。。 我必须相信使用74xx 系列门的逻辑仿真、尽管对于可配置多功能门来说有点乱、必须添加额外的逆变器、我的不是高速应用。

    同时、我相信您还有其他重要的事情要做。

    每一个祝福都在乍得
    Tim