This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:SN74LVC15125和 AHV1G125之间的差异

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, SN74AHC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/920451/sn74lvc1g125-difference-between-sn74lvc15125-and-ahv1g125

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件: SN74AHC1G125

大家好、

您能否帮助分享 SN74LVC15125和 SN74AHV1G125之间的差异?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个器件之间的主要差异之一是传播延迟时间。 此外、SN74LVC1g125具有部分断电模式、而 SN74AHC1G125没有。

    这些器件在功能上与 P2P 相同。 如果您打算向客户推荐一款、我会选择 LVC 器件而不是 AHC 器件、因为它往往是这两款器件中的最佳选择。

    谢谢!

    乍得克罗斯比