This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC14-SP:EM 型号适用于5962-8409101VDA?

Guru**** 2523450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54HC14-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/920307/sn54hc14-sp-em-model-available-for-5962-8409101vda

器件型号:SN54HC14-SP

团队、

是否可以订购适用于5962-8409101VDA (SN54HC14-SP)的 EM 型号?
www.ti.com/.../SN54HC14-SP

如果是、如何继续获取这些 EM 样片?
如果不是、可用于具有兼容封装的功能测试的替代产品是什么?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    这些模型不是我的团队可以访问的。 我建议在内部联系 TI 封装团队。

    您知道客户为什么需要他们吗? 'HC14实际上无法在任何受封装配置影响很大的频率范围内运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我认为功能测试需要 EM 模型、这意味着它们需要正常工作、但不需要在空间鉴定(老化等)中进行测试。
    我不认为客户只需要机械封装。

    它是否有可用的东西?

    例如、TI 电源空间组为 https://www.ti.com/product/TPS7A4501-SP 提供了 EM 模型

    提前感谢。

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道的唯一电磁(EM)模型用于封装的物理结构、因为它与 EM 波传输特性相关。 正如我说过的、这是包装团队拥有的东西、而不是我的团队。