This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:无电源

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/920093/sn74axc4t245-no-power-situation

器件型号:SN74AXC4T245

您好!

关于 SN74AXC4T245 -我是否可以假设器件不是由两侧供电-输入和输出信号为高阻态?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.3.4节规定:

    当任一电源<100mV 时、此器件的输入和输出进入高阻抗状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明!

    您好 EFI、

    Clemens 正确、这里的关键是其中一个电源实际上已连接、并且处于低于100mV 的已知状态。  

    如果两个电源都处于"浮动"状态、则可能会有一些电荷耦合到线路上、从而导致器件被启用、在这种情况下、某些端口可能不再处于高阻态  

    确保端口处于已知电压。

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家、

    它非常有用、

    EFI