This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:上拉电阻是否需要相同

Guru**** 2768185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/919974/txb0104-whether-the-pull-up-resistance-need-to-be-the-same

器件型号:TXB0104

大家好、

我是否可以询问上拉电阻是否需要相同? RES1需要等于 RES2还是不等于 RES2?

在客户设计中、CPU 为1.8V、MCU 为3.3V。 建议在 CPU 和 MCU 中使用的上拉电阻器并不相同。  

他们担心它是否会影响信号质量并使 I2C 通信失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 kΩ 数据表的第8.3.5节:唯一的限制是上拉电阻必须大于50 μ A。

    请注意、TXB 在 I²C μ F 下不起作用、并且不太可能与将总电容增加到70pF 以上的长迹线或连接器一起工作。

    TXS 可与 I²C Ω 配合使用、并可与任何上拉电阻器配合使用。 (但它不需要它们、因为它已经有内部上拉电阻器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、  

    是的、Clemen 正确、上拉值(如果使用)必须较大、因为器件的输出具有弱驱动器、可能无法克服强上拉或下拉。

    最棒的
    Michael