This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH244A:正在寻找单通道器件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, SN74LVC2G125, SN74LVTH125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/919705/sn74lvth244a-looking-for-1-channel-device

器件型号:SN74LVTH244A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G125SN74LVC2G125SN74LVTH125

您好!

我之前使用过 SN74LVTH244器件、该器件按用途进行了寻址。 这是8通道。 现在、我需要一个单通道器件。 您是否想到了器件? 您能找到并告诉我吗? 我需要它进行热插入。 我需要在板上使用它(例如 board-1)、它保持断电状态、但当另一个连接的板(例如 board-2)加电时必须保持三态。 这样,当板1上的器件处于关断状态时,我就不会将信号拉至 GND 或 VCC。

 

谢谢、此致

Rudra Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最相似的器件是 SN74LVC1G125、但它没有总线保持功能。 如果您需要、最简单的解决方案可能是使用 SN74LVTH125的一个通道、或使用电阻器和 SN74LVC2G125的第二个通道构建总线保持电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。