This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:我正在寻找具有 OE 引脚的 SN74LVC3G17。

Guru**** 2770835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G17, SN74LVC2G126, SN74LVC2G125, SN74HCS126, SN74HCS125, SN74LV125AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/919319/sn74lvc3g17-i-am-looking-for-sn74lvc3g17-with-oe-pin

器件型号:SN74LVC3G17
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G126SN74LVC2G125SN74HCS126SN74HCS125SN74LV125AT

各位专家:

我们正在寻找与 SN74LVC3G17具有相同功能且具有 OE 控制的逻辑缓冲器。

3.3V 电源可耐受5V 电压

3通道

IOFF 支持(即使 Vcc 处于关闭状态,用户也可以在输出引脚上施加电压(3.3V))

OE 支持(当 OE 未激活时、输出为高阻态。)

这是从一个外部电路板接收三个输入信号的逻辑。  

此致、

希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好选择 SN74LVC2G125 (低电平有效 OE)或 SN74LVC2G126 (高电平有效 OE)。 这些器件的规格与 SN74LVC3G17完全相同。 但是、这些仅是2通道器件、您需要另一个 LVC1G 或 LVC2G 器件。

    如果您只需要1个封装、则需要 SN74HCS125 (低电平有效 OE)或 SN74HCS126 (高电平有效 OE)。 这两个器件都是4通道、但我们没有任何具有三态输出的3通道缓冲器。 这些器件也不支持 I-off。

    您还可以考虑使用 SN74LV125AT:它是另一个4通道器件、其数据速率功能比 LVC 稍慢、但除此之外、它非常相似。

    谢谢!

    乍得克罗斯比