This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT04A:SN74HCT04A

Guru**** 2515635 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT04A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/919513/sn74hct04a-sn74hct04a

器件型号:SN74HCT04A

大家好、

根据 SN74HCT04A 的数据表、 VIL 值= 0.8V、这意味着在输入电压低于0.8V 之前、输出不应变为高电平  

但是、当我在 TINA - TI 中使用 SPICE 模型进行仿真时、当我的输入高于2.5V 时、我的输出从高电平变为低电平;当输入低于2.5V 时、输出从低电平变为高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIL 是输入读取低电平时的最大电压。 VIH 是输入读取高电平时的最小电压。 VIL 和 VIH 之间的所有电压均无效、不保证任何特定的逻辑电平。

    实际开关阈值介于 VIL 和 VIH 之间。 在仿真中、电压为2.5V、但 实际器件的行为可能会有所不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Clemens 正确、我们的模型仅在大约1/2 VCC 时切换。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我需要根据 VIL 选择我的组件。 我是否可以通过任何方式调整.cir 文件以将0.8V 而不是2.5V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VIL 最大规格仅意味着0.8V 是我们的器件可识别为逻辑低电平的保证最高电压。 由于工艺变化和其他运行条件、某些器件可能会将1V 甚至1.2V 识别为逻辑低电平。 但是、我们保证、对于每个器件、无论运行条件或制造工艺如何变化、我们的器件都将识别0.8V 并降低至低电平。

    我们的器件不按 VIL 和 VIH 规格进行开关、它们在这两者之间进行开关。

    谢谢!

    乍得克罗斯比