This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC00-DIE:SN54AC00-DIE

Guru**** 2811615 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN54AC00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/919287/sn54ac00-die-sn54ac00-die

器件型号:SN54AC00-DIE
主题中讨论的其他器件:TINA-TISN54AC00

您好!  

我有用于 SN54AC00的 SPICE 文件、该文件是从 IBIS 模型转换而来的、如果在 TINA-TI 软件中尝试、则该文件不起作用。

请帮我解决问题以及不是 working.e2e.ti.com/.../sn54ac00w_2D00_sp.lib 的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varaprasad、

    我不确定您是如何获得该器件的 SPICE 文件的、但我们无法支持该模型。 我们不支持为这些旧器件创建 SPICE 模型。

    谢谢!

    乍得克罗斯比