This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:LSF010x 1/2/8

Guru**** 2931240 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/919783/lsf0101-lsf010x-1-2-8

器件型号:LSF0101

您好!

我想使用此组件将 FPGA (1.8V)与外部世界连接。

该组件的 VCCA 为1.8V。

VCCB 将为3.3V。

此配置将会正常工作。

但是、我想 保留更改 VCCB 的可能性(使用电路板上的开关)、以便在 VCCB 上也提供1.8V 电压。

为什么? 保护我的 FPGA I/O 免受不良使用的影响... LSF0101/02将用作不进行实际电压转换的屏障。 有可能吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将不起作用;VCCB 必须至少比 VCCA 高1V

    如果可能、请使用 方向控制转换器。 对于允许上拉电阻 的双向信号、请使用 TXS 转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。

    遗憾的是、信号可能是双周期信号。 切换速度> 30MHz。 TXS 似乎太慢。

    因此,解决方案是改用受控电压转换器? 为什么不呢。 我只需要从 FPGA 中添加 X 引脚。

    是否有要与我分享的参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 转换器比 TXS 更快、但严格的负载要求使得它们不太可能与所谓的"外部世界"一起工作。

    自动双向转换器无法缓冲信号、因为它们不知道带侧转换器应覆盖另一个信号。

    "障碍"到底意味着什么? 电压转换器不一定比 FPGA 更可靠。