This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC165:SN74hc165级联应用 CLK 时序序列要求

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/919127/sn74hc165-sn74hc165-cascaded-application-clk-timing-sequence-requirement

器件型号:SN74HC165

大家好、团队成员

我的客户使用两个 PICS SN74HC165作为级联配置。 根据数据表指南、两个器件 CLK 应连在一起。

我对 device1通过 SER 引脚将其数据移动到 device2的时间序列要求有疑问。

作为使用相同 CLK 信号的两个器件、这两个器件都将接收到一个边沿信号以触发单次触发移位行为。 在平均时间器件中、2也将开始移动 SER 引脚输入数据。 但由于 CLK 边沿和 QH 引脚信号输出之间存在延迟(它将是 device2 SER 引脚输入)。 因此、如果该延迟过长、则在 SER 引脚输入移位期间数据不会翻转、可能会导致 device2中的数据丢失。

我想知道、我是否应该在 device2 CLK 引脚中添加一些电容、以便在 device1 CLK 和 device2 CLK 之间添加一些延迟、从而确保器件2 SER 引脚中已设置数据信号、以避免丢失数据位?

顺便说一下、我还想知道第三个波形的含义是什么? 这是否意味着输入信号应在 CLK 边沿信号之前就绪(完成设置)?

基准输入意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gabriel、

    否、您不应添加电容器、我建议查看时序要求、因为这些要求可能会提供更多详细信息以供使用。

    波形只是一个示例、用于显示如何测量设置和保持时间以及上升/下降时间。 它不是有关应用的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    我仍然没有在数据表中确定时序要求。  

    我想知道的是、SER 输入信号上升沿是否比 CLK 输入信号慢得多。  

    换句话说、器件接收到来自 CLK 的阶数、以便在 SER 信号正确累积之前将 SER 信号/数据移入器件。

    如下所示:

    与 级联配置一样、即使没有电容、器件2 SER 输入的 Device1 QH 输出信号累积至少对于 tpd 延迟。

    当 CLK 边沿信号出现时、该器件如何确保 SER 输入信号已累积?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    您能否花些时间来了解一下这一点、这是一个业务必需的案例。

    我还想知道、SER 输入信号是否应在 SER 引脚接收到来自 CLK 的边沿信号之前累积?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看逻辑图(图3)。 第一个器件的 QH 输出和第二个器件的 SER 输入之间的连接与内部触发器(也共用 CLK 信号)之间的连接完全相同。 在每个时钟周期、每个触发器接收前一个触发器的先前状态。 tpd 值告诉您在发送一个时钟之前必须等待多长时间。

    将两个器件连接在一起可创建一个简单的16位移位寄存器;SN74HC165旨在以这种方式工作。

    请注意、最小 fmax 和最大 tpd 几乎相互对应;如果您的电路减慢 SER 边沿(即增加 tpd)、则可以使用的频率会相应降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    感谢您的评论。

    我还想知道、在器件接收到有效的 CLK 边沿信号并开始从 SER 引脚移动输入数据后、根据低于数据表规格的要求、采样所需的设置和保持时间至少为15ns、是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传播延迟时间加上设置时间必须短于时钟周期。 (这是对您可以使用的频率的限制。)

    传播延迟时间必须长于保持时间。 (这是器件本身的属性。)