This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:当通道1未被使用时、引脚#15 (1Rext/Cext)端接

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/919734/sn74lv123a-pin-15-1rext-cext-termination-when-channel-1-is-not-used

器件型号:SN74LV123A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G123

您好!

 

我的客户仅使用 SN74LV123A 的通道2。

它们是否可以使引脚#15 (1Rext/Cext)保持未连接状态?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rext/Cext 引脚是一个进入内部比较器的模拟 I/O:

    让它浮动可能不是一个好主意。 您可以假设 Rext 和 Cext 无限大、即、将 Rext/Cext 引脚直接连接到 Cext

    请考虑改用单通道 SN74LVC1G123。