This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2014:我们是否能够在 SN74GTL2014的 VCC 之前为 VREF 提供电压

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/919717/sn74gtl2014-whether-we-can-give-voltage-to-vref-before-vcc-of-sn74gtl2014

器件型号:SN74GTL2014

大家好、

我们需要检查是否可以在 SN74GTL2014的 VCC 之前为 VREF 提供电压。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许 B 引脚上的电压;我希望 VREF 引脚的行为相同。

    总之、您的电路是否与图5不同? 据我所见、VTT 允许在 VCC 之前出现