This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4050:CD74HC4050器件的输入电流额定值是多少。

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/919584/cd74hc4050-what-is-the-input-current-rating-for-cd74hc4050-device

器件型号:CD74HC4050
主题中讨论的其他器件:UCC28951

你(们)好

我有一位客户想要 使用3.3V 电压为 CD74HC4050M96器件供电、并从能够提供200mA 电流的源驱动输入(源是来自 UCC28951 SMPS 控制器的 OUTx 信号)。 信号为50%占空比方波、将以200kHz 的频率运行。

CD74HC4050M96用作电平转换器- 12V 至3.3V。  这是器件可以处理的电流、还是我应该建议添加限流电阻器、如果是、什么 是合理的电流或电阻值?

谢谢

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表所示、该器件具有可过压输入。 无需电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens -我只是想确保我正确理解 DS。 此致、Colin