This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/919602/lsf0108-lsf0108

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

您好!

我在设计中使用 LSF0108将1.8V 信号转换为3.3V、单向从情人电压转换为更高电压。 我错过了3.3V 侧的上拉电阻、并在 B 侧获得1.65V 的信号。 LSF0108是否必须具有上拉电阻? 它们是否有任何具有内部上拉电阻的类似器件可采用20引脚 TSSOP 封装,以便我们可以直接替换?

谢谢

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有兼容的替换。 您必须重新设计电路板、对于单向信号、我建议使用 SN74AXC8T245等方向控制器转换器。