This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104和 TXB0104

Guru**** 2769355 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/919519/txs0104e-txs0104-and-txb0104

器件型号:TXS0104E
Thread 中讨论的其他器件:TXB0104

我需要 SPI 电平位移、3.3V 和5V 转换。 网站建议使用 txb0104、但 txb0104数据表规定外部上拉电阻应大于50K。 Txs0104还 ×kΩ 外部上拉电阻来满足公式 VOH = VCCx RPD/(RPD+10k Ω) 的要求。 我的 SPI 接口是一个内部电阻为10K 的模块接口。

1.我可以使用 txs0104还是 txb0104吗?

2.如果使用 txs0104、我是否需要在 SPI 上添加一个拉电阻器? 应增加多少上拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有内部上拉电阻器;外部上拉电阻器不会受损。 (TXS 不能与下拉电阻器配合使用。)

    您的 SPI 在每个方向上具有多少条信号线路?