This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:SN74LVC14A 的 Vcc 能否接受5V 电压?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/919135/sn74lvc14a-can-vcc-of-sn74lvc14a-accept-5v

器件型号:SN74LVC14A

客户发现他们使用5V 作为 SN74LVC14A 的电源。  在数据表中、绝对最大电压为6.5V、但建议的最大 VCC 为3.6V。  请帮您检查风险。 他们还在以前的项目中使用了这些设计、现在新项目将大规模生产。 谢谢你。