This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:真正可能的多个逻辑电平?

Guru**** 2771605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/918991/lsf0204-multiple-logic-levels-really-possible

器件型号:LSF0204

您好!

 LSF0204RGYR 的文档不是很清楚、有几个错误和不完整的句子、更不用说冲突的示例。 它声称您能够使用每个通道转换不同的电压(从 A 到 B 或从 B 到 A)、但随后给出了一个冲突的示例。

基本上、我想使用3个通道将 I2C 电压从3.3V 转换为1.8V、然后使用第四个通道将3.3V 信号转换为5V。

问题1)是否可以这样做?

问题2) VrefA 和 VrefB 应设置为什么?

下面是部分原理图:

谢谢、

Kevin

bard-designs.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表3显示了所需资源。 将 Vref_A 连接至1.8V、将 Vref_B 连接至5V (或3.3V)。

    中断信号需要在3.3V 侧使用上拉电阻器。

    kΩ 您电路板上的电容、10 μ F 可能太大、无法获得快速信号;请使用示波器检查波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明。 如果在 A 侧和 B 侧上使用上拉电阻器来保持信号为高电平(除非另一侧将信号驱动为低电平)、那么 VRefA 和 VRefB 的用途是什么?

    您提到了将 VRefB 连接到3.3V 或5V。 必须不是5V、因为引脚10上拉至5V?

    感谢大家对1010年10月10日的关注。 考虑到它们非常靠近连接的器件、它们应该可以正常工作、但我会再次检查一些器件。

    非常感谢。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vref_A 和 Vref_B 被连接至一个将导通晶体管的栅极偏置为高于 Vref_A 的阈值电压的电路 如果从 B 向下转换到 A、并且 A 侧的负载具有非常高的阻抗、则可以省略 A 侧上拉电阻器。 有关详细信息、请参阅《使用 LSF 系列进行电压电平转换》。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了。 谢谢!