This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC157:发生的慢速转换是否会造成任何损坏?

Guru**** 2508705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/918925/sn74hc157-will-occaisional-slow-transitions-do-any-damage

器件型号:SN74HC157

我将通过 RC 滤波器为一对4位绝对编码器的74HC157数据选择器馈送开关抖动(100微秒 TC)。
理想情况下、我可以使用一对74HCS125施密特缓冲器来获得 HC157的快速转换时间、但我想知道、对于一个编码器上的专业化切换、由于活动区域的缓慢转换、电流尖峰是否令人担忧?
请注意、我不必担心振荡、因为程序在发出中断后会有延迟。 我只担心会伤害 HC157。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您可能会看到输入的这种缓慢会造成损坏。 但是、该器件的 HCS 版本很快就会推出、届时将会推出、并且在这些缓慢的转换时间方面不会出现任何问题。 如果它符合您的时间要求、我建议8月底重新检入此器件、或使用施密特触发缓冲器来帮助加快 HC157器件之前的转换。