This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245RHLR:有关 VQFN 散热焊盘的问题- 1mm 封装。

Guru**** 2534480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/919022/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245rhlr-a-questions-about-the-thermal-pad-of-vqfn---1-mm-footprint

器件型号:SN74LVC8T245

你(们)好

我  在设计中使用了采用 VQFN 封装(封装图 RHL)的 SN74LVC8T245RHLR。 这个封装有一个很大的散热焊盘,但是关于如何处理这个散热焊盘的信息很少--为了获得最佳的散热和机械性能,必须将封装散热焊盘焊接到印刷电路板上。  我只想知道这个散热焊盘是否可以连接到 GND 平面(一个具有 GND 网的平面、而不仅仅是用于散热的无连接网)?

此致